This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电流测量

Guru**** 2797685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ24092, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624934/bq27426-averagecurrent-measurement

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ24092BQSTUDIO

我 mΩ 的是嵌入在目标系统中的 BQ27426、该系统具有10k Ω 外部感应电阻器和 BQ24092充电器。 我已经为电池和充电器配置了合适的设计容量、设计能量、终端电压和锥形电流。 BQ24092的输入是标准实验室电源。

根据 BQ24092数据表、ISET 引脚上1K 电阻器的计算充电电流应为540mA。 我的实验室电源在充电时显示的电流为554mA、其中包括预期的系统负载电流、因此我相信这是如此。

BQ27426报告的 AverageCurrent()为1212mA。

当不充电时,系统负载消耗大约8mA,BQ27426报告的 AverageCurrent()大约为-38mA。

任何建议都是非常欢迎的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    转到 bqstudio 上的校准窗口并执行当前校准。 施加已知电流、然后在提供的字段中键入值、选中该框并点击校准仪表按钮。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    当我这么做时、CC 增益和 CC 增量的值发生了变化。 我假设我随后可以生成新的黄金映像、并检查在 OTFS 文件中包含 CC 增益的选项?

    Rob

    BTW 您是否碰巧知道 CCGain 的格式、因为它看起来不是 IEEE 754 binary32、IEEE 754中的默认值0.238为0x3E73B645、但监测计的格式为0x7E73B645、因此指数错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    TRM 将具有该信息
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SLUUBB0完全没有提到浮点数的存储格式。 第7.2节仅提供最小值和最大值(偶然情况下、这些值与发布的 IEEE 754 binary32值不一致)、并建议使用替代编码。 我所要求的只是编码的详细信息。 如果它位于不同的文档中、则完全可以为我提供超链接。 我将 MSP430-elf-gcc C 编译器用于我的应用、并使用 IEEE 754 binary32数字、因此我必须编写一个转换例程。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些 e2e 帖子、可能会有所帮助。


    e2e.ti.com/.../2024144


    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些帖子确实有用-非常感谢 Onyx。

    我确信、TI 采用这种格式而不使用 IEEE 754 binary32并不是孤军奋战、但这正是它的样子、我很高兴我现在理解了它。