This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177:VGH 的集电极电容值

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625223/tps65177-the-value-of-collector-capacitor-of-vgh

器件型号:TPS65177

大家好、

根据 TPS65177的指南、它显示了更大的集电极电容器会使负载瞬态响应更糟。

是否可以使用1uF? 为什么负载瞬态变得更糟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    如果该电容器更大、负载瞬态响应会变慢、因为负载瞬态导致的晶体管上的电流变化首先需要更改该电容器上的电压、然后才能在输出上观察到变化。

    1uF 可能是可行的、但如果该电容器过大、您也可能会观察到一些稳定性问题。 我们需要在实验中检查负载瞬态以验证这一点。 明天,办公室里没有人能够进行这项试验。 您可以在您旁边的 EVM 上查看它、也可以在周一查看它。 对于该测试、最好获取有关该电源轨上预期的负载瞬态的一些信息。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Brigitte。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    我是否正确理解了您的答案、即您将在客户应用中检查瞬态响应、我们可以关闭此主题?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    很抱歉耽误你的答复。 是的、感谢您的支持。

    Robin