This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118:LM5118 200W 降压/升压设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627232/webench-lm5118-lm5118-200watt-buck-boost-design

器件型号:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我 正在尝试 围绕  LM5118设计降压/升压稳压 器、并希望使用以下参数:

输入:24~60V

输出:36V/5.5A

℃温度:55 ̊ C

我使用了 WEBENCH 运行此设计、但显示的信息如下所示:

您能否帮助确认 LM5118是否可以满足此设计要求?
如果无法达到、是否有其他建议的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它主要是由 MOSFET 的温升引起的、该模型使用 Webench 库中的可用器件计算得出。 仅出于仿真目的、您是否可以将环境温度更改为-40C 并让 Webench 首先创建设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的回复! 我按照您的建议 将环境温度更改为-40C、结果相同(如下所示)。 请帮助为此设计 规格提供建议的解决方案。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohao Xi-San、Sam Shyu-San、

    我检查了我们的数据库、Webench 数据库中没有任何可用于此输入输出条件的独立 MOSFET。 出现故障的原因是:我们可能需要多个并联的 MOSFET 来处理此类高电流。

    Yohao Xi-San、

    您能否为 Sam 推荐适合这种情况的 MOSFET? 我们将继续将该 MOSFET 添加到 Webench 数据库中。

    此致、
    Vishwanath