This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627648/ucc2895-ucc2895

器件型号:UCC2895

大家好
我在 电压模式下使用了 UCC2895作为全桥、但 UCC2895 烧坏了、并且在引脚15、16和5之间发现了一个低电阻。 我已插入原理图。 请帮帮我。
谢谢你
此致
Kasra

e2e.ti.com/.../7610.UCC2895_2D00_Voltage-mode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    详细测试条件是什么? 输入电压? 输出电压和电流?
    根据您的描述、VDD 引脚似乎过压。 您能否检查 VDD 引脚的波形?

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng Qu
    VDD 引脚电源电压为12V。 它由 MAU323创建、此稳压器的输出中有10uF 电容器。 我的问题与功率部分的测试条件无关、因为我在没有连接到全桥的情况下测试了此电路、并且在将 IGBT 栅极-源极信号连接到 IGBT 之前尝试观察它们。 我不得不说、我的 IC UCC2895工作了几个小时、但突然烧坏了、我检查了 VCC 电压、但一切都正常。 我已经发布了我的原理图。
    非常感谢
    此致、
    Kasra