This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:电流限制的最大值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620192/tps61021a-max-value-of-current-limit

器件型号:TPS61021A

团队、

 

我们的客户正在为1节干电池系统开发 TPS61021A。

然后、他对 OC_max 值有疑问。

DS 说明:

ILIM_SW 谷值电流限制= 3.0min / 4.3典型值

 

<<背景>>

他的应用是医疗应用、因此医疗应用的外部标准必须在电池前面有一个机械保险丝。

然后、他必须选择保险丝功能、以便需要 OC 最大值。

另一方面、DS 也描述了这一点

 "开始时、开关频率和电流限制由内部控制。 负载能力有限。"

 

 

那么,您能否共享以下信息?

 (1) OC_max 值

 (2)启动时的 OC 值(最小值/典型值/最大值)

 

如果您无法提交值、也可以接受分布数据。

关于启动时的 OC 值、如果您有任何数据、也可以接受一些设计信息。

 

 

 

よろしくお願いします。μ A

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE  Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过电子邮件查看我的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji-San、

    (1)输入电压为2.4V 时、OC 最大值为5.6A。 由于电流限制为谷值电流、因此最大平均输入电流为5.6A 加上电感电流纹波的一半。 例如、如果电感器电流纹波为1A、则最大平均输入电流为6.1A。
    (2)启动时没有电流限制的测试数据。 通常、当 VIN=2.4V 且 VOUT<1.1V 时、峰值电流限制为500mA。 当 VIN=2.4V 和1.1V <VOUT<1.6V, the peak current limit is 1A. 时 当 VOUT 高于1.6V 时、OC 值与稳定运行值相同。

    谢谢

    Gavin