This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:关于 WEBENCH

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627170/tps65131-about-webench

器件型号:TPS65131

大家好、

 

我无法在以下条件下模拟 TPS65131。

-VIN=3.15V

-VOUT1=+5V/0.8A

-VOUT2=-5V/0.4A

 

根据数据表的图2和图4、我知道我可以使用 TPS65131。

这是否是 WEBENCH 的错误?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaro-San、

    TPS65131器件可能支持您的要求、该误差是由于当前 WebBench 模型的限制所致。 请使用3.3V 作为仿真的输入电压。

    此致、
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diaara-San:

    感谢您的快速回复。

    我还有一个问题。

    您是否计划纠正此问题?

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaro-San、

    目前尚未计划新版本。

    此致、
    Sokhna Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diaara-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru