This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921L:软启动加电期间的电流限制

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627031/tps25921l-current-limit-during-powering-up-with-soft-start

器件型号:TPS25921L

大家好、团队、

我 想知道 器件通过软启动加电时的电流限制。

在使用 SS 上电的设置过程中、(Vin - Vout) 大于 1V。   在这种情况下 、数据表中未定义电流限制值。

当(输入电压-输出电压)大于1V 时、电流限制是否有效? 如果是、电流 值是否低于设定值?

此致、

Taka Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Taka Saito、

    在软启动期间、正确的 C (ss)值会将输入电流限制为小于设定的电流限制值。
    请参考数据表中的公式2、3和应用示例、并告知我是否需要任何澄清。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rakesh。 我已经查看了您在数据表中提到的应用示例。 我知道在启动时可以进行电流限制保护。 我还应该关注 CSS 值、以避免在启动时出现热问题。

    关于(输入电压-输出电压)>1.0V 条件下的电流限制值,我还有一个问题。 当(Vin-Vout)>1V 时、在95.3kΩ μ A 的 I_LIMIT 和 I_OS 之间进行补偿时、95.3kΩ μ A 的典型电流限制值似乎介于0.9A 和1.0A 之间。 是这样吗?

    此致、
    Taka Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Taka Saito、

    请使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供的设计计算器工具 计算 CSS 值。

    在过流事件期间、器件会将电流限制从 I_LIMIT 折返至 I_OS。 因此、95.3kΩ μ A 时的典型电流限制值从1.0A 变为0.9A。

    此致
    Rakesh