This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:负通道产生无输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626451/tps65131-negative-channel-produces-no-output

器件型号:TPS65131

我使用 TPS65131分离轨转换器从+5V 输入生成+12V 和-12V。 原理图如下所示、与数据表中所示的原理图非常相似。 +12V 输出工作正常、但-12V 侧的读数为-0.21V。  VREF 在1.22V 时检查。 FBP 测量1.47V、FBN 测量1.08V。  输出电压为几毫伏。  我确实将 PSN 端子连接至高电平、并想知道这是禁用负输出的原因。   是否需要最小电流来启用输出?  电路板布局看起来不错、我已经检查了所有布线。 电路板布局中是否有任何东西会导致负极侧的工作方式与关断状态类似

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    原理图如预期的那样、尽管我没有进行外部组件计算。

    转换器看起来根本不会切换。 请使用示波器检查启动行为、因为我希望它尝试启动、然后因问题而停止。 根据问题的不同、IC 也可能已损坏。

    布局可能会导致这样的问题、即使它看起来正常。 我们需要更详细地了解它、尤其是当开关节点在 CN 或 FBN 引脚上造成某些问题时。
    如果布局是剩下的最后一个选项、我认为最好查看此器件的 EVM 并尝试非常接近此器件。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    您是否有任何反馈意见? 您能否向我们发送布局图和一些示波器图来显示行为?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona