This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:LP8758-B0 /测量环路增益和相位裕度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626390/lp8758-b0-lp8758-b0-measure-loop-gain-and-phase-margin

器件型号:LP8758-B0

您好!

现在、客户考虑评估 LP8758-B0、并询问如何使用 EVM 测量环路增益和相位裕度。 因此、请告诉我应在哪里添加注入电阻器以及 EVM 上的测量点。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    由于反馈在 FB_B0至 FB_B1之间进行差分测量、因此一旦填充匹配的电阻器、我将期望注入点位于 J0两端。

    在产品专家处进行确认。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢您的评论。 我正在等待产品专家的评论。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    是的、您可以将0欧姆反馈电阻器替换为合适的电阻器、以注入测量信号。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    感谢您的评论。 让我来详细了解一下四相配置的情况。 我们应该在四相配置中添加哪条反馈线路的注入电阻器?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我用于差分传感的四线 FRA 的连接。 我知道此处引用的分压器配置的基本连接。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    在这种情况下、注入电阻应连接到正反馈线路 FB_B0。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela