This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01096:环境光控制

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01096, CC2650, OPT3001, OPT3006, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627350/tida-01096-ambience-light-control

器件型号:TIDA-01096
主题中讨论的其他器件: CC2650OPT3001OPT3006TPS92513

我看到了您的 TIDA-01096、这似乎是基于集成传感器的环境温度读数应用 LED 调光的良好开端。

这似乎对我们的需求来说很复杂、主要是:

A -由 RC 滤波器- OPA376-TPS92513HV 完成的系统似乎太复杂、对于我们的目标而言可能不是必需的、无论如何也很昂贵。 坦率地说、我们看到了 Microchip 的 HV9910C、为了满足我们的需求、似乎已经足够了;最后、我们只需要一个 PWM 读数即可驱动 LED。 TI 能不能提出类似的建议?

B - OPT3001与其他(AMS TLS2591)相比似乎很昂贵、并且 OPT3006可能已经足够了。 唯一的主要请求是传感器具有超过和低于可编程阈值的上限和下限、这会向 CC2650发送中断。 我们可以使用软件解决此问题、但它会更复杂;中断更简单。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TPS92513允许使用模拟和 PWM 调光方法进行调光。 因此、在 TIDA-01096原理图中、您可以省去用于模拟调光的组件、只需使用 MCU 的 PWM 输入即可实现调光。 是的、OPT3006也可用于满足您的要求。

    此致