This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CU2842:一直处于 UVLO 模式的 UC2842并重新启动

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627543/tina-spice-uc2842-uc2842-in-uvlo-mode-all-the-time-and-restarting

器件型号:UC2842
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试对通用输入交流电源的 UC2842进行仿真。

我目前正在使用 UC x842数据表中提供的参考原理图(图25)。

我观察到、每次 IC 尝试启动时、VCC 引脚上的电压(我的仿真中的 Vref)都会超过10V、然后当它达到16V 时、它会再次重新启动。

我连接了波形。

我看到、由于某种原因、极高的电流会流入器件 Vcc 引脚。 这可能是一个原因吗? 如何防止这种情况呢?

我能否获得一些帮助、了解为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sowmya、

    在此感谢您关注 TI。

    出于完整性考虑、您能否共享原理图的图像以及正在运行的仿真条件?

    您是否使用 RSS 和 CSS 实现软启动? 如果是、可能会尝试进一步增大时间常数以查看它是否有所改善?

    此致
    John