This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:我的充电电流限制为0.47A

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619660/bq24075-my-charging-current-is-limited-to-0-47a

器件型号:BQ24075

我已将快速充电电流设置为1.3A、将最大输入设置为1.4A。 但我的充电电流限制为0.47A。 我已经尝试更改充电电流、但充电电流仍然受到限制。

请告诉我为什么会发生这种情况。 我的电池可以获取1.5A 的最大充电电流。 我的适配器还可以提供足够的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输入电压是多少? 此外、充电电流是否始终为0.47A、或者是否从更高的值开始、然后保持在0.47A?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是5V、2A 移动式计时器。 充电开始后的充电电流为0.47A。 我尝试使用不同的电池、但错误仍然相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您可以上传您的原理图吗? 此外、您是否有任何负载?
    此致、
    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我找到了解决方案、这是由于 EN1和 EN2的反向组合而发生的。

    谢谢、此致
    Vishal Kakade。