This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710EVM-001:四角的孔位置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710EVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619484/lmz31710evm-001-hole-position-of-four-corner

器件型号:LMZ31710EVM-001

您好的支持团队

您能否提供 LMZ31710EVM-001四角的孔位置数据(X:?mm/Y:?mm)?

此致。

千兆

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想使用支架、这些是通孔。 为什么需要 x-y 数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tucker–San

    很抱歉、我没有足够清楚。

    我是日本的经销商。

    问题的原因、因为我是从我的客户那里问的。

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要任何进一步的支持? 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户需要四角的孔位置(中心位置)的 x-y 数据。
    可以提供吗?

    此致。

    千兆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看它是否可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些孔位于距电路板边缘0.150英寸(3.81mm)的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arrigo-San

    非常感谢您的支持。

    此致。