This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:反相电源电路

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627013/tps54560-inverting-power-supply-circuit

器件型号:TPS54560

尊敬的所有人:

我们使用 TPS54560设计了反相电源电路。 我需要从36V 输入电压中获得+18V 和-18V 4A 电流。 18VDC 的电路按预期工作、但对于-18V、我们无法获得4A、输出电压会根据负载下降。 除了原理图、我们还在 Vin (2)和 GND (7)引脚之间添加了1uF 陶瓷电容。 您对此有什么想法吗?

原理图、布局和 Webench 输出如下所示。 根据 webench 器件列表选择所有元件。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/EK_2D00_5_5F00_TPS54560_5F00_SS_5F00_SIM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您无法从-18V 电路获得4A 电流。 您必须使电流降额1至 D 倍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将降压转换器用作反相降压/升压转换器、则负输出端的负载电流将远小于降压转换器的额定电流。 电感器电流仅在二极管导通时间(即(1-D) TS 时间期间)内传导至输出电容器。 如果忽略损耗、可通过快速估算最大负电流
    反相 Ioutmax = Ioutmax (buck)*VIN/(VIN+|VOUT|)。
    在18V 至-18V 电压下、您将从-18V 电压轨获得大约2.5A 的电流。
    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YangZhang:

    感谢您的详细解释。 我想再澄清一个问题。

    根据您的公式、Vi = 36V;

    反相 Ioutmax = 7.5A (Ioutmax、实际数据表最大值)* 36V/54V = 5A 或5 (Ioutmax、正常最大值)* 36V/54V = 3.33A

    是否可以从此反相降压转换器获得5A 或3.33A 电流? 因为在最坏的情况下、3安培对我来说是可以的。 如果是、我该怎么做? 我根据下面的应用手册进行了新的计算、但问题很乱。 我把它吸走了。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/EK_2D00_4_5F00_TPS54560_5F00_AN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入电压为36V、是的、从公式中可以得到3.3A。 但该公式未考虑转换器中的损耗。 您可以得到最大3A 的电流
    当您增加电源电压时、需要注意的另一点是、TPS54560的输入电压等于 VIN+|VOUT|= 36+18=54V。 此器件的最大额定输入电压为60V。 因此、请确保36V 电源轨经过良好调节和/或电压限制。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TPS54560反相降压设计的网站上找到了计算 Excel 表格。 现在、我已经计算了反相设计的所有值、并将尝试进行电路反相。 我希望它能够在3安培时工作。

    顺便说一下、我想问另一个问题。 对于采用 TPS54560的+18VDC 设计、补偿电阻和电容器值在网站上提供的 webench 仿真和 Excel 表格中有所不同。 o 无法理解原因。 您可以在下面找到它们。 我们应该 使用哪一个?

    Webench 仿真: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0753.EK_2D00_5_5F00_TPS54560_5F00_SS_5F00_SIM.pdf

    Excel 工作表: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench 计算不同的值是正常的。  Excel 电子表格使用简单的公式、Webench 使用迭代算法。