This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:KCL 变化

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619213/tps1h100-q1-kcl-variation

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

您能告诉我 KCL 的变化吗?

我想计算电流限制的最小/最大值。 我从以下帖子中找到 VCL、TH 变化信息、但没有 KCL 信息。
http://e2e.ti.com/support/power_management/switches/f/949/t/563384

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    此 KCL 变化被考虑在内、并反映在外部电流限制精度规格中。 负载为1.6A 时为+/-14%、负载为500mA 时为+/-20%。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alek San、

    谢谢你。
    因此、在  计算电流限制时、我们应考虑 VCL 精度的+/-2%以及 KCL 精度(和外部电阻器)的+/-14%或20%精度。
    我附加了计算。 我的理解是否正确?


    e2e.ti.com/.../TPS1H100_2D00_Q1_5F00_Calculation.xlsx

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    这些计算对我来说是有意义的。 此性能是否可用于应用?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alek San、

    感谢您的检查。
    这种电流限制性能是客户可以接受的。

    此致、
    Ryuji