This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240EVM:开关故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627413/ucd90240evm-malfunctioning-switching

器件型号:UCD90240EVM

你好

目前、GPS ETPA 测试台的 UCD90240评估板出现故障。 当按照规定对电路板施加5V 直流电压时、电路板会不定期地导通和关断。 我怀疑直流输入附近的3.3V 稳压器损坏、或实际的 UCD90240 IC 损坏。 如果是这种情况、我们还有额外的 UCD90240 IC 可供更换。

另一个问题是我们用来打开/关闭序列的通用输入/输出(GPIO)引脚停止工作,因此我们必须移至下一个引脚,直到它消失。 GPIO 引脚可保持高电平信号或低电平、但不响应我们置位的5V 直流输入信号。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 USB 转 GPIO 软件狗、则无需外部 5V 电源。 该软件狗可以提供3.3V 和足够的电流来为 EVM 供电。

    可以尝试一下吗?

    谢谢

    Yihe