This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:TPS563201关断电流问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619504/tps563201-tps563201-shutdown-current-questions

器件型号:TPS563201

您好:

应用:  

 ℃温度:50-60 μ A、输入:6-7V、输出:3.6V-4V/2A; 在关断模式下 、电源电流要求低于3uA。  现在选择 TPS563201。

问题:  

直流/直流 TPS563201关断电源电流:1uA (典型值)- 10uA (最大值),  如何理解这两个值?  最大值来自哪里?  

此外、 是否有关断电源 电流和温度的曲线? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    关断电源电流可能会受到输入电压的影响、 不同单元之间也存在一些差异。 温度对它有影响、但不应很明显。

    希望这对您有所帮助。

    BRS、

    Ryan