This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:LM2941LD ψJT Ω

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631260/lm2941-lm2941ld-jt

器件型号:LM2941

大家好

如果我们问 LM2941LD、您会介意吗?

数据表显示 LM2941LD 的 ψJT Ω 为 0.2 [C/W]。
它的值是否正确??
ψJT、Δ I 似乎 很小。
 
此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    我做了一些研究、有一份文件可用、ψJT = 0.2看起来很低、但仍然合理。

    更多信息请参阅第8页 ψJT。
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San

    感谢你的答复。

    我做了一些研究、有一份文件可用、ψJT = 0.2看起来很低、但仍然合理。
    ->TO-263 ψJT =11.4、TO-220 ψJT =8.5、因此与这些值相比、ψJT = 0.2似乎 很低。
      在 您提到的 P8文档中 、有一个描述 "塑料封装、ψ JT 通常为0.5°C/W–2°C/W"。
      结论是、WSON 是塑料封装、ψJT = 0.2是 合适的值、对吧?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    它是一个合适的值。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San

    感谢您的回复!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。