This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ34002:从 LMZ34002产品页面启动 Webench 时出错

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631021/webench-tools-lmz34002-error-when-launching-webench-from-lmz34002-product-page

器件型号:LMZ34002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当从 LMZ34002产品页面启动 webench (即使使用默认参数)时、会出现错误、因为"没有符合要求的器件"

当通过可视化工具设计器件时、在给定相同输入的情况下、设计成功完成。

请验证并确保 LMZ34002可以从产品页面成功启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我已确认使用 WEBENCH 设计器为 LMZ34002生成设计仿真时会出现问题。 感谢您指出这一点。
    我将尝试让某人来研究这一点。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    带 webenech 快速启动面板的 LMZ34002产品页面已修复了该干扰。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然看到使用默认设计输入时出现的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已附上当我单击 LMZ34002快速启动面板中的"打开设计"时看到的屏幕图像。 您能否再检查一次以查看是否适合您? 我最近在昨天晚上被告知、这一问题已经解决、并在今天上午进行了测试、以获得以下结果。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的-现在可以正常工作