This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:IQ/IG

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629318/lp5912-iq-ig

器件型号:LP5912

您好!

 在数据表中、有一个 IQ 规格、最大值为55/600uA、另一个规格针对 IG、典型值为35uA。

IQ 和 IG 之间的区别是什么?这些规格的条件是什么?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:
    Iq 是指在施加相同输入电压的同时将空载连接到 LDO 的情况下、Iq 将随着负载施加到 LDO 而变化、LDO 的内部电路会消耗更多电流来运行。
    数据表在 EC 表第7.5节顶部指定了两个 IQ ang IG 的测量条件(Vin、Vout、Cin、Cout 和 Iout)

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、
    那么、Iout = 0时、IG 应等于 IQ、我不明白为什么我们需要在数据表中指定它。
    此外、由于 IG=35uA 典型值、Iout=0时的 Iq 典型值为30uA、因此也存在差异。
    上述内容是否正确?
    谢谢
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:
    我对延迟响应表示歉意、但我必须进行物理测量以验证我对 LP5912器件的回答、空载条件下的30uA IQ 是正确的、35uA 接地电流(IG)是一个拼写错误、应为30uA。
    我们通常在数据表中指定接地电流、而不是静态电流、我不确定为什么提到了这两个电流。
    我再次对延误的回应表示歉意!

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LP59xx 系列(包含 LP5912)、"IQ"是给定负载电流(Iout)下的输入引脚电流和输出引脚电流之间的差异。 请参阅 EC 表页面上的注6。

    因此、"IQ"不包括通过 EN 引脚到接地引脚的上拉电流、或任何通过 PG 引脚到接地引脚的泄漏电流。

    'IG'电流在 GND 引脚上测量、是 Iq、IEn 和 Ilkg (pg)的总和。 见 EC 表页上的注7。

    因此 、'IG'电流将始终高于'IQ'电流、尽管可能只有几微安更高(主要由 IEN 计算)。

    对于大多数用户来说、区别不是真正的价值、但对于某些用户来说、也有一些价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Daddio 进一步解释、EN 引脚连接到 VIN 时的测量结果是、在未连接负载的情况下、我通过电源获得30uA 的电流。 至于 EN 引脚电流、在空载情况下、我测量的 EN 引脚电流为500nA。
    再次感谢您的解释。
    BR、
    Haidar