This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:关于轻负载运行

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43602, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642985/lm76002-about-light-load-operation

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件:LM43602

您好!

您是否拥有 LM 43602数据表图35中所示的 LM 76002数据?

(图35「VOUT = 5V FS = 500kHz 脉冲频率模式」)

 

我的客户要求:

输入电压24V/27V/48V

Vo 3.3 V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我认为我们的数据与 LM43602数据表上的图35不符。 数据是否有任何具体原因?
    在 LM76002上、可通过将 SYNC 引脚拉高至 VCC 来在所有负载下保持恒定频率。 因此、除在压降期间或最短导通时间外、频率将是所有负载下的设置频率。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    非常感谢您的回答。

    对于其产品、轻负载下的效率非常重要。
    我建议他们使用 PFM 模式。
    但是、其产品包含语音功能、因此在 PFM 条件下、频率一定不能在任何负载条件下被听到。
    因此、我们需要 LM 43602图35等数据。

    谢谢你。

    Mayumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我问一下该部件的应用工程师

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经联系了该器件的应用工程师、他提到我们没有该器件的数据、我们无法保证 PFM 下的工作频率不在可闻频率范围内

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    感谢你的答复。

    我的客户还了解结果不能得到保证。
    如果是、是否可以在客户的情况下测量"轻频负载电流"特性?
    非常感谢您能对其进行测量。

    非常感谢。

    Mayumi