This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:允许的最大慢启动电容

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631537/lmz35003-maximum-allowable-slow-start-capacitance

器件型号:LMZ35003

您好、支持团队、

 

向 SS/TR 端子添加电容是否存在任何限制?

D/s 显示最大值为22uF、但我的客户更喜欢添加100uF、以实现极慢的启动。 对于 LMZ35003、这种做法是否合适?

 

如果电容值存在限制、我想知道原因和允许的最大电容。

 

此致、

丸山市

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Izumi Maruyama、

    慢启动引脚的外部电容没有特定的最大限制。 为什么客户的启动速度非常慢? Vout 调节到其设置电压的预期启动时间是多少?

    需要记住的一点是、如果 LMZ35003器件遇到故障条件并复位、SS 引脚上的外部电容将必须完全放电。 对于较大的电容、电容器放电所需的时间会更长。

    此致、
    Jimmy