This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:关于 SD 引脚内部电阻器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643616/lm2936-about-sd-pin-internal-resistor

器件型号:LM2936

您好!

请告诉我 LM2936 SD 引脚的相关信息吗?
客户想知道 SD 引脚内部安装的电阻器值。

由于该 IC 在该引脚设置为开路时工作、
我认为安装了一个下拉或上拉电阻器。



 此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我已检查此器件的可用测试、也找不到此信息。 请允许我多花几天时间对此进行调查。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San、

    感谢您的回答。
    我将等待您的回复。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!  

    LM2936BM 版本的 SD 引脚上没有"上拉"或"下拉"电阻器。

    关断功能是通过打开一个 NPN 晶体管来实现的、其基极电流来自 SD 引脚并具有有效的~ 450k Ω 串联电阻。 当 SD 引脚电压高于 NPN 晶体管的 VBE 时、该电阻的目的是限制基极电流。 这不是真正的"电阻"、而是通过伪 FET (即 EPI-FET)结构泄漏。

    请注意、每个 LM2936版本的芯片上都有 SD 结构。 LM2936BM 是将 SD 焊盘连接到引脚的唯一版本、所有其他版本都将此焊盘保持为非线性状态(即断开)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    从档案中,如果这可能有助于...

    e2e.ti.com/.../LM2936B_5F00_Isd_2D00_vs_2D00_Vsd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daddio-San、

    非常感谢您对我的请求所作的真诚的回复。
    我将向客户报告您的回复。

     此致、
    Yusuke /日本地区