This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:软启动

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630EVM-572, UCC28631, UCC28632, UCC28633, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631725/ucc28631-soft-start

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件:UCC28630EVM-572UCC28630UCC28632UCC28633

团队、

我的客户有以下问题:

  1. 是否有软启动机制? (数据表显示"是"、但信息不多)
  2. 软启动(SS)如何启动?
  1. 我们可以作为模型模仿的任何特定频率、计时或任何内容?
  • SS 是否可以由外部控制?
  • TSTART (启动时间)是否是从启动到正常 PWM 运行的估计值?
  • 我们使用的是 UCC28631、如果使用 演示板 UCC28630EVM-572、是否有重大区别?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    UCC2863x 系列器件没有显式软启动。 相反、它们使用内部 CC 模式电流限制来确保输出电压的受控斜升。 实际上、为输出电容器充电的输出电流由内部 CC 模式控制环路限制为一个恒定值-当输出电容器上的 Vout 上升时、这个恒定充电电流会导致一个受控良好的线性 dv/dt。

    当输出电压达到调节设定点时、CC 环路将无缝地将控制转换到 CV 环路以调节输出电压。

    由于 Vout 受到很好的控制、没有启动过冲、因此不需要传统的软启动。 图中显示了 EVM 的典型启动图。 数据表中的51和52。

    根据您的设计匝数比和 RCS 值、您可以使用 eqn 计算 IOCC 电流限制。 20伏的电阻。 然后、将 Vout 斜升至稳压电平所需的时间取决于输出电容的大小、可以通过 t = Vout (nom)* Cout / IOCC 来计算时间。

    TSTART 是通过 HV 引脚将 VDD 充电至启动电平的延迟,因此您是正确的,它是 PWM 活动启动的延迟。

    UCC28630EVM-572已安装 UCC28630–但可以修改为使用任何其他系列器件 UCC28631、UCC28632或 UCC28633–所有器件在 EVM 中均正常工作。 但是、由于这些器件中的过载计时器未激活、因此 EVM 可以在不关闭的情况下一直运行到~7A CC 限制。 在大于65W 的负载下、由于散热器的尺寸为65W、因此 EVM 变压器和电源器件将变得很热。在大于65W 的负载下、建议使用冷却风扇来防止 EVM 过热。


    谢谢、
    Bernard