This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LP5562:关于 Linux 中的控制问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643258/linux-lp5562-about-control-issue-in-linux

器件型号:LP5562

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我们使用 Linunx 内核3.10进行 LP5562开发。

我们遇到了以下问题,TI 是否有任何建议?

例如、运行闪烁的绿色通道模式、
Echo 2 >/sys/bus/i2c/devices/2-0030/select_engine  # 2用于绿色通道
用于  RGB 的 ECHO "RGB">/sys/bus/i2c/devices/2-0030/engine_mux #引擎多路复用器
Echo 1 >/sys/class/firmware/lp5562/loading
echo "4000600040FF6000">/sys/class/firmware/lp5562/data
echo 0 >/sys/class/firmware/lp5562/loading
Echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/2-0030/run_engine
绿色 LED 将闪烁、并继续设置相同的命令。
(笑声)
(笑声)
在服务器时间(有时需要2~3次出现、有时需要8~9次)后、它将失败(LED 显示不可预测的状态)、并按如下方式进行记录。
Echo 2 >/sys/bus/i2c/devices/2-0030/select_engine  # 2用于绿色通道
用于  RGB 的 ECHO "RGB">/sys/bus/i2c/devices/2-0030/engine_mux #引擎多路复用器
Echo 1 >/sys/class/firmware/lp5562/loading
/bin/sh:无法创建/sys/class/firmware/lp5562/loading:不存在的目录
echo "4000600040FF6000">/sys/class/firmware/lp5562/data
/bin/sh:无法创建/sys/class/firmware/lp5562/data:不存在的目录
echo 0 >/sys/class/firmware/lp5562/loading
/bin/sh:无法创建/sys/class/firmware/lp5562/loading:不存在的目录
Echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/2-0030/run_engine

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、

     我上传了一个 Linux 补丁、我希望它能有所帮助、因为我不熟悉 Linux。

    谢谢!

    Summere2e.ti.com/.../linux_5F00_driver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到补丁程序说:"通常、驱动程序使用固件子系统加载二进制文件。
    Linux 固件支持 FW_LOADER_USER_Helper 功能作为解决方法
    以防止驱动程序尝试加载数据本身。
    但是、此功能将被弃用、因为它可能会被误用。"

    如果这意味着这是一个常见的问题、不仅是 MIPS 架构、还包括 ARM 架构? 如果是,为什么在 ARM 架构中找不到?

    最后、我合并的修补程序似乎可以正常工作。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

     问题得到解决是很好的。

    谢谢!

    夏季