This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22967:关于内部电荷泵规格(CT 引脚)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22967, TPS22954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631411/tps22967-about-internal-charge-pump-spec-ct-pin

器件型号:TPS22967
主题中讨论的其他器件: TPS22954

请告诉我 TPS22967 CT 引脚的电压和电阻值。

※条件:VIN=VBIAS=5.0V、CT、C=470pF

顺便说一下、TPS22954 CT 引脚是否符合相同规格?

(条件也相同。)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    请问您为何要查找此信息? 如果您尝试确定 CT 电容器的额定电压、我们建议两个器件使用25V 陶瓷电容器。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alek-San

    感谢你的答复。
    原因是、过去设备发现故障、客户已感到天真。
    因此、客户希望了解 CT 引脚电压和电阻。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    客户是否认为 CT 引脚是器件的问题? 我们不建议将电容器以外的任何东西连接到此引脚以确保正常运行、因此该引脚出现故障的原因会很奇怪。 该引脚的电压通常高于 VBIAS 电压、如果 VBIAS=5V 、我不会惊讶地看到该引脚上超过10V。 如果该引脚短路、则导通 FET 的栅极将被拉 至 GND、器件将无法导通。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius