This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450工作温度问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642694/bq24450-bq24450-operating-temperature-issue

器件型号:BQ24450

尊敬的先生:

            是否可以在大于70摄氏度的工作温度范围内使用 IC BQ24450。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议工作条件为+70C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    感谢您的宝贵指导,您是否有任何电池充电器 IC 与 BQ24450相同,用于为 VRLA 铅酸电池充电,但具有大约-40°C 至+85°C 的扩展工作温度额定值。 建议同样的任何好选择。

    谢谢、此致

    Sujay Kulkarni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有一个器件能够在更高的温度范围内运行。  限制因素是电池建议的充电范围。  

    您是否计划在 -40C 至+85C 的温度范围内充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

        我从我们的讨论中得到结论,铅酸电池的充电温度约为0至40摄氏度,所以没有任何办法使用温度范围约为扩展的电池充电器 IC,这是正确的结论。 其次、如果我们使用 BQ24450 IC、则其建议 的工作温度为。 范围为-40至+70度腹腔,因此如果我们要使用高达+85度腹腔,则需要注意导通晶体管,它不会使自身过热,因此会使 IC 发热。 因此、简而言之、需要处理导通晶体管。  

    是否需要处理感应电阻器?

    下面是您的问题的答案

    您是否计划在 -40C 至+85C 的温度范围内充电?  

    是的、如果在温度上升到+85摄氏度的情况下、我们计划充电、那么 我们需要采取哪些预防措施、以便电池和电池充电器在温度上升到+85摄氏度时处于安全工作状态?

    根据我的了解,如果温度超过电池工作范围,则充电操作需要采取一些相应的预防措施,例如,根据温度,需要将电池充电方法从正常充电或升压充电切换到涓流充电,以使电池保持在安全的工作范围内,然后 避免自放电。 我认为 BQ24450非常适合这样做。

    电池的额定值  

    2数量的12伏12安时串联电池、提供24伏电压  

    充电温度 范围:0至40度腹腔。

    放电温度范围: -20至+40度腹腔。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Sujay Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    你的一方没有任何答复,因为现在迫切希望支持以下对先前讨论的怀疑。
    我从我们的讨论中得到结论,铅酸电池的充电温度约为0至40摄氏度,所以没有任何办法使用温度范围约为扩展的电池充电器 IC,这是正确的结论。 其次、如果我们使用 BQ24450 IC、则其建议的工作温度为。 范围为-40至+70度腹腔,因此如果我们要使用高达+85度腹腔,则需要注意导通晶体管,它不会使自身过热,因此会使 IC 发热。 因此、简而言之、需要处理导通晶体管。

    是否需要处理感应电阻器?

    下面是您的问题的答案

    您是否计划在-40C 至+85C 的温度范围内充电?

    是的、如果在温度上升到+85摄氏度的情况下、我们计划充电、那么我们需要采取哪些预防措施、以便电池和电池充电器在温度上升到+85摄氏度时处于安全工作状态?

    根据我的了解,如果温度超过电池工作范围,则充电操作需要采取一些相应的预防措施,例如,根据温度,需要将电池充电方法从正常充电或升压充电切换到涓流充电,以使电池保持在安全的工作范围内,然后 避免自放电。 我认为 BQ24450非常适合这样做。

    电池的额定值

    2数量的12伏12安时串联电池、提供24伏电压

    充电温度 范围:0至40度腹腔。

    放电温度范围:-20至+40度腹腔。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Sujay Kulkarni