This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:学习周期后的步骤-创建黄金文件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642723/bq40z50-r1-steps-after-learning-cycle---creating-golden-file

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我通过 SLUA777成功完成了学习周期。

最大错误为1、更新状态为06。

我在 TI 的演示中找到了:电池管理解决方案- Thomas Cosby 的最终量产步骤;2014年10月23日

其中描述了黄金文件的以下步骤:

1.运行优化周期以更新 Qmax 和 Ra-table

2.进入“Data Flash (数据闪存)”窗口,然后按“Read All (全部读取)”按钮  

 3.导出 gg.csv 文件

4.使用文本编辑器编辑 gg.csv 文件。 例如记事本。 请勿使用 Excel。

5.将“更新状态”设置为02,并将“周期计数”设置为0。

6.将默认.srec 文件加载到器件中。

7.将 ChemID 加载到器件中。

8.将修改后的 gg.csv 文件加载到设备中,然后按 Write All 按钮

9.保存 golden .srec 文件。

我的问题与步骤5有关:

为什么需要将更新状态从06更改为02。 这意味着 Impedance Track 监测和寿命更新被禁用(请参阅随附的屏幕截图)?

如果需要 Impedance Track、如何为 Goldenfile 设置更新状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、publ97、

    以下是创建用于生产的黄金文件的说明。

    将更新状态设置为02并将周期计数设置为0是创建用于在生产中刷写所有器件的黄金文件的步骤。

    这是为了确保器件在设置 IT Enable 命令并密封器件(生产的最终步骤)之前、不会在生产期间开始记录/计算寿命/计数周期。

    在使用黄金文件对电池组进行编程并连接电池组后、要设置更新状态(IT 启用)、请在密封器件之前向器件发送更新状态至0x06命令。

    如果以上内容解决了您的问题、请单击"此解决了我的问题"按钮、以便回答可以帮助其他人解决类似问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的支持。

    我已经完成了创建黄金文件的步骤、但在步骤8之后、最大误差为101%

    我不是唯一一个遇到此问题的人:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pebl67、

    您能否详细介绍一下您的系统配置?

    此阶段的故障通常表示化学 ID 匹配不良。 让我们后退几步、分析整个过程:

    您的化学 ID 是什么?
    您的化学 ID 是如何选择的?

    请附上您的学习周期日志和电量监测计的 gg.csv 设置。

    此致、
    Bryan Kahler