This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2842 EVM 波形

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631697/lv2842-evm-waveforms

对于以下提到的配置、请以".CSV"格式为 IC LV2842X 提供 EVM (尤其是 FET 输出引脚)上的实际波形:

-> 100mA、150mA、250mA 和500mA 电流配置、稳定后的200us 时间段内
 
对于开关波形、我们无法在仿真中包含整个开关环路、因此我们需要使用以下数据来馈入 FET 模型。
如果我们针对不同的电流配置获取以下数据、将会很有帮助。
     精确占空比
     2.上升时间
     下降时间
     4.振铃/射击级别
     5.振铃频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H,您希望我们检查什么是输入电压、输出电压? 只有 SW 引脚波形(数据)就足够了、对吧?