This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:GPC 报告确认

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642777/bq78350-r1-gpc-report-confirmation

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ4050

您好!

我对 GPC 工具的报告感到困惑、因为 VOC75/50/25的值看起来是基于电池组的电压、我认为这些值必须基于电池。

请大家看看结果并提供反馈。

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../GPC_5F00_DMT_2D00_report.zip

e2e.ti.com/.../GPC_5F00_DMT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、publ97、

    OCV11文件中的值用于调试。

    请使用 bqStudio 使用监测计输入以下内容:

    EMF3399
    EDVC0119
    EDVC10
    EDVR16693
    EDVR095
    EDVT02799
    EDVTC9.
    VOC7519725
    VOC5019065
    VOC2518770

    请注意:FIT 产生的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位被设定为1、在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须被串行电芯的数量乘以

    如果以上内容解决了您的问题、请单击"此解决了我的问题"按钮、以便回答可以帮助其他人解决类似问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的支持。

    我在 bqStudio 中找不到 bq78350-R1的 VOC25/50/75寄存器。
    这些系数是否仅适用于其他测量仪表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pebl97、

    您完全正确。

    VOC75、VOC50和 VOC25用于 bq4050等器件。

    此致、
    Bryan Kahler