This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压:3.3V 输出电压-2.5V/2A

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631203/vin-3-3v-vout-2-5v-2a

主题中讨论的其他器件:TPS82085TPS62135

我需要输入电压:3.3V 输出电压-2.5V/2A。有一些解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS82085将满足您的2.5Vout 要求、在2A 负载下具有3.3Vin 输入电压。 TPS82085最大负载为3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要-25V 输出、而不是2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此请求转给了直流/直流分立式设计团队。 在2安培负载下没有+3.3Vin 和-2.5Vout 的电源模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 TPS62135与以下应用手册结合使用: www.ti.com/.../slva469c.pdf