This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:使用 CSD19506KTT 进行24-60V/25A 开关

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, CSD19506KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640744/tps2491-switching-24-60v-25a-with-csd19506ktt

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: CSD19506KTT

您好!

我希望获得来自 ProFi 的确认。 进行了比较。 我正在开发一个 PCB、它需要将一些负载与电源分离。 电源为超级电容(电压范围为24-60V)、电流可高达25A。 不能使用继电器、每隔几分钟进行一次切换、在这种情况下、我试图罚款一个合适的高端开关、但最终运气不佳。

因此、下一步是为 PCB 查找合适的 MOSFET 驱动器和 MOSFET。 我的问题是:

1) 1) TPS2491是否可以 与 CSD19506KTT 配合使用?

2) 2)在 TPS2491计算 器中、我发现我需要使用2个 CSD19506KTT、以减少 MOSFET 上的耗散(请参阅附件)。 如何进行并行连接?

3) 3)是否有更好的解决方案?

谢谢你。

Adnan

e2e.ti.com/.../TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    欢迎使用 E2E、抱歉迟到了回复。 查看计算器后、您的 FET 选择适合此应用。 只需小心地在器件的输入和输出端添加齐纳二极管、以便在故障情况下钳制电压。  

    我们为24V FET 提供了选择表。 如果您认为有更好的选择、请查看。  

    关于并联 FET、您可以将两个 FET 并联、以降低正常  运行期间的电流能力(将25A 拆分为两个 FET)和负载电容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    黄亚瑟