This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:软启动和前馈电容值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646063/tps7a85-soft-start-and-feed-forward-cap-values

器件型号:TPS7A85

您好!

我使用 TPS7A85 (输出= 2.5V)和 TPS7A83 (输出= 1.5V)为 IC 上的两个独立电源轨供电。  我需要首先提供 TPS7A83输出、因此我将 TPS7A85的软启动电容从10nF 增加到100nF;TPS7A83软启动电容仍设置为10nF。  每个电路的前馈电容设置为10nF。

TPS7A85数据表中关于软启动和前馈的时间常数的陈述相反:

1."CFF 时间常数必须大于软启动时间常数、以确保 PG 在启动期间正常运行"、第28页

2."为了确保 PG 功能正常、CNR/SS 定义的时间常数必须大于或等于 CFF 中的时间常数"、第21页

以下哪项陈述是正确的?  TPS7A85数据表中的表1 (第3行)显示我的软启动和前馈值正常。 但它们是吗?  更改后、TPS7A85输出看起来不稳定、始终低于2.5V。  在更改之前、它工作正常。  更糟糕的是、我将软启动电容改回10nF、问题仍然存在。

此外、是否可以将每个 LDO 的 PG 引脚与数据表中范围指定的上拉值绑定在一起?  上拉电阻设置为3.3V、因为它使用0/3.3逻辑驱动 CPLD 输入。

谢谢、

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    1."为了确保 PG 功能正常、CNR/SS 定义的时间常量必须大于或等于 CFF 中的时间常量"。 这是正确的陈述。 另一个错误、我们将在下一个数据表修订版中进行修复。 感谢您为我们指出这一点。

    2.根据数据表、您选择的值似乎是可以的。 我需要查看您的原理图以进一步评论。

    3、可以将两个 PG 引脚与一个上拉电阻器连接起来、但即使只有一个输出下降到低于监控电平、PG 引脚也可能下降。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    这里是我的 TPS7A85和 TPS7A83 LDO 稳压器的原理图。  如果正常、请告知。

    对于连接在一起的多个 PG 引脚、您建议使用哪种上拉值?  

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    "TPS7A85输出看起来不稳定、始终低于2.5V。 在更改之前、它工作正常。 更糟糕的是、我将软启动电容改回10nF、问题仍然存在。"

    由于在您将电容器改回10nF 后、问题仍然存在。 该问题与软启动电容器无关。 您是否会提供有关该问题的更多详细信息? 输出是否仍然稳定?

    即使您将两个 PG 连接在一起、也可以使用数据表建议的上拉值。

    此致、
    Jason Song