This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50-R1:化学 ID 错误

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631127/bq40z50-r1-chemid-error

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

我正在尝试更改 电池上的化学 ID、但收到错误- "error code = 1253"。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shemaiah、您好!
    您的电池配置是什么? 您是否在电量监测计上正确配置了电池数量,并且您的每个电池的电压是否>3V? 确保情况如此。
    您使用的是什么 bqstudio 工具以及您尝试在监测计上进行编程的 chem id。 此外、确保监测计未处于密封状态。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我们的配置为6p4s。 所有电池都超过3V。 我们正在尝试将化学 ID 从3550更改为2098。 我正在尝试 通过"化学"选项卡更改化学 ID 并从数据库中应用。 测量仪表未密封。

    谢谢、

    Shemaiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shemaiah、您好!
    解决方案是什么?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我从 EV2400拔下了数据线和 USB 线缆、关闭了 bqStudio、将所有内容放回到一起、启动了 bqStudio、一切正常。