This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:ADC IN2在 TPS65917-Q1上导致任何输入高于800mV 时出现锁存情况

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638904/tps65917-q1-adc-in2-causing-latched-condition-with-any-input-above-800mv-on-tps65917-q1

器件型号:TPS65917-Q1

在使用 TPS65917-Q1的设计中、我们在某些电路板上发现、在关断后、如果施加到 TPS65917-Q1上 ADC IN2的电压超过800mV、则会出现锁存情况、导致断电/上电问题。

ADC IN2在硬件中设置为读取 PMIC 关闭时可能存在的电压、但软件尚未读取该 ADC。

这仅在某些电路板上发生。  在发生这种情况的情况下、影响取决于施加到 ADC IN2的电压是否高于800mV、这似乎是一个精确的阈值。  在没有发生这种情况的电路板上、无论 ADC IN2上的电压是否高于此阈值、单元都能始终如一地正常工作。

对 TPS65917-Q1上的 ADC IN2施加800mV 以上的电压是否会导致已知问题?  PCB 设计中是否有需要查找制造错误的特定区域?  我们的软件尚未使用 ADC IN2。  在软件中使用此 ADC 是否可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我以前没有听说过这个问题。 您看到的实际问题是什么- ADCIN2上的电压是否像钳位一样不正确、或者您的 PMIC 本身存在功能问题? 当 ADCIN2大于800mV 而小于800mV 时、行为有何差异?

    请注意、ADCIN2的最大建议输入电压为1.25V、绝对最大值为2.5V。 它可以承受这些电压、但您应该确保 PMIC 的电压不高于1.25V、并且在 PMIC 未通电时不会长时间供电。 这可能会导致器件出现可靠性问题。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl、

    此应用将施加到 ADC IN2的最高电压将为1.15V、因此我们保持在该限值以下。

    不过、在某些情况下、施加1.09V 电压(通过分压器-连接到56.2K 串联电阻器的8.0V 电压、8.87K 为下拉值、施加的电压为1.09V)、并且在关断后持续的衰减时间超过30秒时、可以施加此电压。

    在某些器件上、如果我们尝试在这个8.0V 源电压未降至6.0V 以下时将 PMIC 唤醒(在电阻分压器之后、ADC IN2变为800mV)、则 PMIC 不会重新为处理器供电。

    我已验证、在这些出现此问题的单元上、如果我将8.87K 分压电阻器短路以将该电压拉至接地、问题就会消失。

    请注意、这种情况在某些装置上持续发生、而在其他装置上持续发生。 这可能表示 PCB 装配体上存在制造错误、但我们尚未找到它、希望 TI 的某个人能够提供一些有关查看位置的信息。

    另一个问题是、断电后向该输入施加这种挥之不去的电压(即使电压很低)是否有问题。 因此、我们是否可能无法将此 ADC 用于此函数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    通常、如果 PMIC 未上电、则是由于以下原因之一:

    VCC < VSYS_HI (典型值为3.1V、但由 OTP 定义)
    2、POWERHOLD 为低电平、PWRON 上无负边沿
    3.如果 OTP 是这样配置的、RESET_IN (GPIO_1)低电平或 PWRDOWN (GPIO_0)低电平。

    VCC 必须大于 VSYS_HI 才能打开 PMIC。 POWERHOLD=高电平或负 PWRON 边沿都将打开 PMIC。 我会先检查这些内容。 如果您的 OTP 将 GPIO_1配置为 RESET_IN 或将 GPIO_0配置为 PWRDOWN、则检查以确保它们也是高电平。

    ADCIN2电压是否在 PMIC 上的其他位置使用? 如果不是、PMIC 上的其他位置使用的是8V 电源-可能是通过某些逻辑还是通过电源? 我想知道、当您的源高于或低于6V 时、您是否可以确定其他哪些信号是不同的。

    一个想法是移除56K 电阻器、并使用 ACDIN2的外部电源。 如果您在外部将其设置为800mV 以上或以下、而与8V 电源无关、请查看这是否也会导致启动问题。 如果在任一种情况下发生该问题、可能是8V 轨残余电压、而不是 ADCIN2引脚上的电压。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的最后一个问题、使用56K 串联电阻器时不会出现任何问题、该电阻器应足够大、以便将流入引脚的电流限制在可接受的水平。 如果可能、只需在系统上进行测量、以确保在 PMIC 未通电时电流小于~100uA。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    在过去3周内,我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须将提供给该 ADC 的电压降低到不超过800mV、然后继续执行另一个项目、因此我目前无法解决该问题。