This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps56528:无法以高输出电容值启动

Guru**** 2558650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528, LM2576, TPS54628, LMR23625, LMR23630, TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629601/tps56528-cannot-start-up-with-high-output-capacitor-value

器件型号:TPS56528
主题中讨论的其他器件: LM2576TPS54628LMR23625LMR23630TPS54334

我正在使用 tps56528演示板、我已将输出更改为5V、并将电感器更改为扁平绕组类型。 我将获得几乎95%的效率、大约12mV 的纹波非常棒!

我的问题是、由该稳压器供电的设备无法自行启动、通常设备具有4700uF (及更高)的电容、TPS 电路无法使用该值的输出电容启动。

我假设初始上电会使过流检测电路跳闸? 是否可以采取任何措施来解决这个问题?

我还了解了其他几种开关模式 IC、它们也遇到了同样的问题。 目前、我使用的是 SIMPLE SWITCHER LM2576、这款器件非常乐意与几乎任何值的输出电容器一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    TPS56528具有固定的1ms 软启动时间、对于高达4700uF 的过大 Cout 可能无法正常工作。
    您可以尝试其他具有外部可调软启动芯片的器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 tps54628与之类似、因此将尝试它、因为它具有 SS 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可调软启动功能工作正常。 我现在可以轻松地以4、700开始。  

    尽管我真的很难找到具有12V 输出的类似器件。   SOIC 非常适合软启动。 尽管我似乎根本找不到 LMR23625 以外没有 SS 的任何东西。  

    我目前正在使用 LM2576-12、但需要一些 SMT、而 SMT 实际上可以焊接到这些器件、这比 LM2576更高效。  有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入电压范围是多少? 和负载电流? 您需要5V 或12V 输出吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 输出。

    18V 最大输入(受5V IC 限制)

    16V 输入为额定电压。   

    输出电流为2安。  

    SOIC 8非常理想(电源焊盘也很好)。  

    首选同步整流。  

    软启动我在查找任何内容时遇到问题。  

    良好的调节性能。  

     LMR23630是我能找到的唯一接近的 IC。  如果它具有 SS、那么它将是完美的整体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请试用采用 SO8封装且具有外部软启动功能的 TPS54336 28V/3A 同步降压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我查看的是 TPS54334、但没有看到336!


    我唯一感到困惑的是,第25页,9.2.1.3应用曲线,输出电压下的效率? 它看起来并不是这样的、而是其他数据表引用了输出电压、通常为3.3V 或5V 等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、令人困惑的是、输出电压为3.3V、您可以参阅此器件的 EVM 用户指南 SLVUAH4。 谢谢。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!