This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ78Z100:BQ78Z100化学成分编程失败

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642647/ccs-bq78z100-bq78z100-chemistry-programming-failed

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

在 I 编程 BQ78Z100期间会出现一些错误,打开 srec 文件时包括失败, 当我从数据库更新化学成分时化学成分编程失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否由于旧版本的样片和新软件公司版本未进行比较?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiajian、

    在化学成分编程期间、错误代码1703是 bqz 文件与器件上固件之间不匹配的结果。

    请确保您的 bqz 文件与器件的文件相匹配。

    从屏幕截图中、由于自定义命名、我无法分辨 bqz 文件的版本。

    请安装 bqStudio 的最新版本并将1100_0_03-bq78z100.bqz 文件与器件一起使用。

    如果以上答案解决了您的问题、请单击下面的"此已解决我的问题"按钮、以便其他问题类似的人更容易找到此帖子。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan:
    您能告诉我为什么不能下载1100_0_01-bq78z100.bqz 文件? 一些终端客户希望我们使用该版本的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    我强烈建议他们不要这样做。 最新固件版本始终是正确的选择、因为它包含对已知问题的修复。

    谢谢
    Onyx