This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:启动时不能看到任何 DRV 脉冲

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641628/ucc28740-don-t-see-any-drv-pulse-at-start-up

器件型号:UCC28740

你(们)好

我将 UCC28740用于我的 LED 电源设计。 我使用 Excel 工作表工具设计了电路。

为 IC 供电时、根本看不到任何 DRV 脉冲。 启动时甚至不会产生3个脉冲。 我已经尝试从辅助绕组和外部电源为 IC 供电、但目前还不幸运。我还尝试增加和减少 Vdd 电容器、但不考虑电容、我始终会看到 Vdd 在7V 至21V 之间持续脉冲。

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachit、

    感谢您关注 TI。 这是一个非常流行的控制器。 很遗憾听到您在这里遇到一些问题。

    启动期间、VDD 电容最初通过 HV 引脚充电。 当 Vdd 高于21V 时、您应该会看到来自 drv 的3个脉冲。 如果 Vs、CS、FB 上没有故障、控制器将启动其正常启动序列。

    您能否提供您的辅助绕组 CS、drv、vdd 的原理图和波形?

    您是否更换过 IC 以验证 ucc28740是否未损坏?

    此外、尽管我假设您在此处将光耦合器反馈用作反激式、但本应用手册可能仍然有用、因为许多保护和常见调试是相同的:

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28740-Design.zip

    你(们)好

    感谢您回答我的问题。 感谢你的帮助。

    我能够在 DRV 引脚上获得3个脉冲、但之后控制器关闭、Vdd 从21.6V 放电至7.1V、然后再次充电、当它达到21.6V 时、我再次看到3个脉冲。根据我的理解、这是因为某些脉冲 已达到故障条件。 我已经检查了所有可能的故障条件、但无法确定到底产生了什么故障。

    我已附上用于此设计的原理图、波形和设计工具。

    如果您可以查看这些内容并向我指出解决此问题的正确方向、那将非常有帮助。

    我观察到的另一个结果是、当我增加输入电压时、第二个脉冲的脉冲宽度会减小、我不确定它是否为预期行为。此外、DRV 波形中有一个米勒平坦区、仅用于第一个脉冲(达到14V) 但接下来的两个脉冲没有米勒平坦区、它们仅达到5V 峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachit、您好!

    VS 引脚对探测很敏感、如果您直接探测、则会触发欠压故障。 您需要检测故障、您应该探测辅助绕组而不是 VS 引脚。

    从波形中、您得到的辅助绕线极性看起来不正确。 当 FET 导通时、它应该为负、而不是正。  我想知道您的问题是否是因为您的变压器极性不正确。  我首先要仔细检查它。

    以下波形取自满载条件下的 DCM 反激式转换器、与您正在使用的波形类似。 Ch4 = FET 漏极、CH1 =辅助电压、CH3是 CS 信号。   这将有助于显示变压器的极性。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、该波形无法开机自检。