This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40069:采用 Orcad 格式的 EVM PMP40069

Guru**** 2477105 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40069, DLPC3438, DLPA3000, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629892/pmp40069-evm-pmp40069-in-the-format-orcad

器件型号:PMP40069
主题中讨论的其他器件: DLPC3438DLPA3000TCA9535

你好!

请提供 格式 为 Orcad (扩展名 DSN)的 EVM PMP40069示意图。

这将有助于加快我们 PCB 的开发速度。

此致。

Yuriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuriy

    您能否尝试一下 http://www.ti.com/tool/PMP40069链接中提供的链接 

    您可以查看[下载设计文件]部分。

    此致、
    Sanjeev  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeev、
    感谢您的帮助、但在指定的存档中没有源代码、只有输出文档。
    我们开发的器件与此参考设计类似。 我们添加了一个 коннектор ТYPE C、用于直接连接到移动设备和笔记本电脑。
    我可以向您发送一份结构图供讨论、但不能是一般性讨论。

    我们希望使用以下 TI 芯片组:
    bg25703A、tps65986、tpd8s300ruk、ts3dv642a0ruar、dlpc3438、 dlpa3000、tca9535。

    感谢您的及时帮助。

    此致、
    Yuriy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeev、

    我有相同的问题。 请查看您在回复"下载设计文件"部分中提供的链接。

    它包含4个可供下载的文件:

    "PMP40069装配图" PDF 中的 PCB 图
    "PMP40069 CAD file"(文件名:tidrn5.zip)它仅包含注意事项 PDF 和*。outjob 文件、不含 PCB 和原理图文件。
    "PMP40069光绘文件"(文件名:tidcdl6.zip)仅限光绘文件
    "PMP40069 PCA" PDF 中的所有 PCB 层

    如您所见、这些下载中没有可用的原理图和 PCB CAD 源文件。 所有可用文件几乎都是无用的、我应该从头开始我的项目、并重复所有原理图和 PCB 开发过程。 您是否知道在哪里下载此参考设计的所有缺失 CAD 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、

    它的原始格式是 Altium 设计、我将其转换为 DSN。 请查找所附文件。

    e2e.ti.com/.../PMP40069.zip

    此致

    Linda Ye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Yuriy