This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:电池特性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642359/bq27532-g1-battery-characterization

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

其中一个主题提到、我们可以将电池发送给 TI 进行特性描述。 ( https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/597597/2197518#2197518)

主题现已锁定。 我们可以将其发送到哪里?

此致、Jakob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jakob、

    您在查找电池的 ChemID 匹配项时是否遇到问题? GPCCHEM 工具建议的电池之间是否存在较大的偏差?

    要查找 ChemID、请使用 http://www.ti.com/tool/gpcchem

    GPCCHEM 工具的用户手册可在以下位置找到: www.ti.com/.../slva725

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jakob、

    请尝试使用上面链接的 GPCCHEM 工具为您的电池找到匹配项。 TI 仅在无 ChemID 匹配时提供特性说明。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的快速响应。

    正如我在链接的帖子中所说、我们针对同一电池获得了不同的化学物质。 我们尝试找到化学 ID 四次、结果相同、只有两次。

    在讨论这个问题后、先生。 Hamoo Haidar 提到、我们可以发送电池进行特性描述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    只要得到最大 DoD 误差小于3%的结果,就可以使用该 chem id。 即使您每次都获得不同的结果
    谢谢
    Onyx