This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:无法从 bqEVSW 读取.senc 文件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631427/bq20z45-r1-unable-to-read-senc-file-from-bqevsw

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWEV2400

按照优化电量监测计设置的步骤( http://www.ti.com/lit/an/slua334b/slua334b.pdf )操作后,我准备为生产包提取.senc 文件。

我按照以下步骤操作、并在尝试生成.senc 文件时不断收到相同的错误:

步骤:

  1. 将字写入0x00、0x0F00 (进入 ROM 模式)
    1. 通过切换到 SBS 并尝试读取(通信错误、如预期的那样)来确保 ROM 模式
  2. 选择"Flash Memory > Read to File..." 菜单栏中"Pro"选项卡下的选项。
  3. 出现上述消息框时失败。

其他信息:

FAS 位为绿色(运行状态、已清除、处于完全访问安全模式)

闪存更新正常电压= 7500mV (电池组电压当前为16012mV)

当此操作失败时、我发送命令0x08以退出 ROM 模式。  在"SBS"选项卡上单击"refresh"时、所有电池数据均可用并正常通信。

为什么无法提取.senc 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jasonp
    您能否发送 bqEVSW 报告内容的屏幕截图。 检查 SS 标志是否也为绿色。
    您正在使用的 EV2300或 ev2400上的固件版本是什么?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    请参阅随附的 bqEVSW 屏幕截图、如有要求、SS 标志确实为绿色。

    我使用的是 EV2400、固件版本0.05。

    我使用了更新程序(版本 v0.18)、并且能够提取.senc 文件而没有错误。

    我以为我所有的 EV2400都更新了、谢谢!