This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:使用陶瓷和非陶瓷电容器时的输出电容计算

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631545/tps53355-output-capacitance-calculation-when-using-both-ceramic-and-non-ceramic-capacitors

器件型号:TPS53355

您好!

TPS53355的数据表中提到了牵引应用电路:一个用于使用陶瓷、另一个用于非陶瓷(铝或钽)。

请告诉我在单个设计中使用这两种方法时应遵循哪一种方法。

谢谢、此致

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它比它复杂一点。 它取决于您的实际混合、是电解电容还是陶瓷电容决定了阻抗曲线。 对于单个电容器类型、您会得到单个 ESR 零点。 对于混合电容器、您会得到一个额外的极点/零点对。 TPS53355使用 DCAP 控制模式。 它需要在 VFB 处产生一定的纹波才能正常运行。 您将需要计算纹波。 如果足够、您可以使用电解设计方法、否则、您必须像全陶瓷类型那样添加纹波注入。