This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621EVAL:EVM 布局与图片不同

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630317/lm2621eval-evm-layout-differs-from-pic

器件型号:LM2621EVAL

大家好、LM2621团队、

我代表一位在几天前收到 LM2621EVM 的工程师提出了一个问题、并注意到他获得的电路板的 PCB 设计(上图)与 EVM 登录页面上的图片(下图)不同。 值得注意的是、R1的连接方式不同。 为什么是这样? 如果您能共享 EVM 的原理图、布局和 BOM、我将不胜感激。

提前感谢、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、您好!

    如您所知、我们从之前的产品系列中加入了该器件。 我想、登录页面上的内容是有关5V 输出电压的版本、而您的客户获得的版本是3.3V 输出电压。 原理图应该是数据表的图18和 BOM 表2。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的反馈。
    我的 EVAL 是5V 版本。 或4.9V、以确保正确。
    但比修补的图片上的更新。
    我假设您更新了布局以避免修补电阻器。

    我需要布局、以便将其用作布局公司的参考。

    您可能可以再次检查是否可以找到最新、正确的版本?

    干杯/面板