This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3330:应该如何看到短路电流?

Guru**** 2794685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631356/ref3330-how-should-the-short-circuit-current-be-seen

器件型号:REF3330
主题中讨论的其他器件:TMP103

大家好、

我的客户错误地将器件用作低 Iq 电压源。  他们不想在设计的后期添加新器件。

电流是如何限制的、达到什么级别(最大值)?

DS 表示 ISC 典型值为35mA、ABS 最大值提到180mA。 由于存在压降、因此在-40dgC 至85dgC Vdo = 135mVtyp 时为5mA 时也存在"限制"、这意味着阻抗/电阻为27欧姆。

原因是 REF 为 位于 PCB 或盒外部的外部 TMP103传感器供电、这可能会发生短路、并且它们不想损坏 REF3330。 由3V3供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我已经看到 REF3300可用作 LDO、而且效果很好。 大多数外部 Vref 的 ADC 消耗的电流为1mA 或更低。 有时、ADC 使用 VCC 引脚作为 VREF 引脚、因此我们将 REF3330规格为5mA、以便为 ADC 和 VREF 供电。

    绝对最大电流(通过短路完成)为180mA、而35mA 是典型值。 如果您希望保持高精度、连续负载的电流不会超过5mA。 但是、如果发生35mA 的短路、器件应该可以正常工作。

    如果发生短路、电流将受到阻抗的限制。 阻抗通常与流经器件的电流量保持恒定、只要有负载即可。 在计算中、假设为5mA、因此计算的阻抗为5mA。 但对于短路、情况有所不同、电流更大、压降电压是输入电压。 我会使用计算得出的阻抗= 5V (输入电压条件)/35mA (短路电流)、该值计算得出典型短路的阻抗为142欧姆。

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MZ、

    感谢分享您 为小于5mA 的轻负载供电的经验。

    因此、在我看来、仍然不清楚器件内部是什么限制了输出电流。 此外、很难量化您提到的35mA 短路电流、与绝对最大值180mA 相比、这是 DS 中的典型值。 器件提供电流时、后者令人困惑、因此它意味着用户 应防止其超过该值?

    对于短路情况、我还没有得到重新保证。 客户和我的问题是短路情况未定义、最坏情况下为零欧姆。 我在计算时尝试得出的一点是、器件在特定电流下具有内部阻抗。  在未定义的短路情况下、我们可以从该阻抗中受益。 我的假设是 、如果流经内部 Zout 或 Rout 的电流增加(短路情况)、则内部 Zout 或 Rout 的压降将增大、因此我们可以受益于这种情况、因为这会限制短路电流。 但是、这是线性模式、我不确定 REF 的"传递元件"是如何在饱和状态(线性区域之外)下运行的。

    此致、

    弗兰克