This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598:电感负载的输出保护

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C596, TLC6C598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631108/tlc6c598-output-protection-from-inductive-load

器件型号:TLC6C598
主题中讨论的其他器件:TPIC6C596

我首先使用 TPIC6C596、它又是一个 ULN2803、前端有一个串行接口、用于驱动8个继电器(每个24V @ 17mA)

TPIC6C596有一个问题、它不会与3.3V 逻辑连接(它需要5V 电源、VIH 为4.25V)。

然后、我找到了 TPIC6C598。

因此、我大概可以使用 TLC6C598来驱动继电器  

我的问题是- TLC6C598是否包括对来自继电器的反激脉冲输出的任何保护、或者我是否应该向 V+添加二极管。 我没有在数据表中看到任何提到、但器件看起来与具有输出保护的 TPIC6C596非常相似。

此致、

Ian Benton。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    TLC6C598在输出端没有 TPIC6C596这样的钳位电路。

    因此不会重新要求它驱动继电器。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth