This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76PL455A-Q1:如何连接 Hecules LaunchPad 评估套件和 bq76PL455EM?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642890/bq76pl455a-q1-how-to-connect-hecules-launchpad-eval-kit-and-bq76pl455em

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

您好!

我正在尝试运行 bq76PL455EVM 板。 阅读 "bq76PL455EVM 和 GUI 用户指南"文档、似乎我需要 LaunchPad 评估套件、但找不到有关如何连接这两个板的任何信息。

是否有说明如何连接这两个板以运行 GUI 的文档?

谢谢、

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dick、

    应使用 FTDI 串行电缆直接从 GUI 运行 pl455 EVM。

    如果将 tms570ls04x launchpad 与 pl455 EVM 配合使用、请下载 code composer studio、示例代码在 sys_main.c 文件顶部具有所需的连接。

    为清楚起见、GUI 不与 TMS570和 pl455 EVM 配合使用。 它通常是一个或另一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我有 CCS 和示例、真的很喜欢单步执行代码。 如何将 launchpad 与 pl455 EVM 连接?

    谢谢、

    Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dick、

    您将需要母对母跳线(或类似的跳线)从 Launchpad 引脚连接到 pl455 EVM。

    这些连接可在 sys_main.c 文件中找到:

    J1引脚1 (+3V3))->bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚3 (VIO)
    J1引脚3 (SCI1_RX)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚5 (TX)**从 TMS570LS04x Launchpad 中删除 R8
    J1引脚4 (SCI1_TX)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚4 (RX)
    J2引脚1 (GND)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚1 (DGND)
    J2引脚3 (GIOA0)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚6 (nWAKE)
    J2引脚4 (GIOA1)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚2 (nFAULT)


    TMS570 Launchpad 的底部也有引脚名称
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 Thx