This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061-Q1:GDA 相对于 GDB 的相移-在 AC100V 和 AC200V 情况下为度数

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631475/ucc28061-q1-phase-shift-of-gda-relative-to-gdb---degrees-in-case-of-ac100v-and-ac200v

器件型号:UCC28061-Q1

大家好

如果我们问 UCC28061-Q1、您会介意吗?

我们的客户按以下输入 条件测量了相移;

100V (85V~132V)  :176~180度(似乎正常。)
200V (168V~264V):183~200度(似乎存在差异。)

对于200V、     与 AC = 100V 相比、存在很大的差异(容差)。  


GDA 和 GDB 之间的相移是否取决于交流输入?


我们猜它与"相位 B 与相位 A 导通时间匹配"相关。
我们在另一个论坛上得到以下提示;
"出于设计目的、栅极驱动 GDA 的脉宽与 GDB 相同、但在实际器件中、这些栅极驱动宽度的容差为6%。"
的脉宽容差是否会影响相移

我们需要您的帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto San、您好!

    如果您查看数据表中的图21、您可以看到、相移可以根据 GDA 和 GDB 的增益变化(Kt 值)以及 RTSET 时序电阻器的值在150度至210度之间变化。 这就是为什么您不会始终得到180度相移的原因。

    增益直接受检测到 ZCD 信号的时间的影响。 根据 UCC28061-Q1中 ZCDA 和 ZCDB 比较器的变化、ZCDA 和 ZCDB 并不总是完全同步。 这通常随线路电压的变化而略有变化。 在较高的线路电压下、相位失配比较低的线路电压略差。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San

    非常感谢您的回复!
    好的、我们有您的意见!

    我们要确认一点。
    100V (85V~132V)  :176~180度
    200V (168V~264V):183~200度
    ->作为您 的意见或建议,  高于 价值(相移)是否合适?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto San、您好!
    是的、这些值是合适的。
    我在其他设计中看到了类似的值
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    大田松本