This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478设计、MOSFET 过热

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638750/lm3478-lm3478-design-mosfet-overheating

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5175

大家好、我们有一个使用 LM3478的全新 PCB 设计。

我的要求是10-30V 输入和12V-2A 稳压输出。

我们将 webench 设计应用于下图所示的测试电路:

此外、我还连接了一个表、其中显示了输入和输出电压、输出电流和 MOSFET (Q27)温度。 如您所见、MOSFET 达到95度腹腔。

我的问题:

1) 1)这些温度是否正常?

2) 2)我们是否需要对电路进行一些优化以提高效率并减少过热?

3) 3)我们是否需要在 MOSFET 上使用散热器? 需要哪种散热器(材料、尺寸)?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从效率结果来看、您的电路在正常范围内运行。 温升似乎很高、这意味着您存在与控制器 IC 无关的热问题。 您的 PCB 无法为 MOSFET 提供足够的冷却。 您可以考虑使用较大尺寸的 MOSFE、还可以考虑添加散热器。 此外、在 PCB 上使用较厚的铜平面、并避免在接地平面中留下较大的铜空隙。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 μ A

    我的LM5175损坏是,带载的瞬间损坏的哦。我觉得不是散热的问题。μ A

    谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最初报告的有关 LM3478的问题吗? 这怎么可能突然变为 LM5175? 恐怕你把这条线误认为是其他东西。