This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:连接到负载时的压降和电压波动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630654/ucc28910-voltage-drops-and-voltage-fluctuation-while-connected-to-load

器件型号:UCC28910

您好!

我们根据 UCC28910参考设计进行了设计。 我们希望输出5V 1安、但当我们连接负载时、SMPS 电压波动和压降。 我们对原始设计进行了一些更改、以获得5V 1A 的输出。 更改如下所示。

D4:肖特基二极管 SSC54而不是 MBRS3100  

http://www.mouser.in/ProductDetail/Diodes-Incorporated/PDS1040L-13/?qs=%2fha2pyFaduhUB551PcVr8bTH9mwG7y%252b9MROImRpGeRn4MNTBeogaBQ%3d%3d 

D2:二极管 BAV21W-ftdict-ND,而 不是 BAS21HT1G

http://www.mouser.in/ProductDetail/Diodes-Incorporated/BAV21W-7-F/?qs=%2fha2pyFaduh%2fMVI0ak38pv8ELP12NHFhgix0qm5uV9KnL9YYQioevQ%3d%3d

R4:电阻器22欧姆、而不是2.2欧姆

R6:电阻器36K,而不是43K

R7:电阻910K 而不是620K

R8:电阻器62k 而不是82k
R8:电阻器15K,而不是22欧姆
R10:电阻器3.9K 未连接   
C4:电容为4.7 μ F,而不是10 μ F
C5:电容器470uF 而不是330uF
C6:电容器470uF 而不是330uF
C7:电容器1000pF、而不是0.1uF
我们在 UCC28910 IC 的 GND 和漏极(引脚编号8)之间添加了33pF 电容器
我随附了参考设计和我们的设计。 请帮助我们稳定 output.e2e.ti.com/.../tidrco2_5F00_Reference-Design.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在原理图中、输出电解电容器看起来是向后的。 如果您打算在 P2的引脚1上具有负输出、则输出电容器的极性是错误的、可能是问题的原因。

    如果您打算在 P2的引脚1上提供正输出、则二极管 D4和反激式变压器的绕组极性都是反向的。

    请检查您的电路是否存在这些问题、以及是否已正确安装任何其他组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    评估模块采用具有通用输入的 UCC28910、并提供5V、6W 输出、就像您尝试执行的那样、我将链接到下面的内容。 我建议订购评估模块并复制该设计。

    以下是链接: www.ti.com/.../ucc28910fbevm-526
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、DavitKhudaverdyan、

    感谢您的回复。

    很抱歉、我错误地附加了旧原理图。 正如您在评论中所说、我们在前面遇到了这个问题、然后我们更改了电路。 现在、我们的电路与您所说的相同、但问题是、连接到负载时的压降和电压波动。 这 是什么解决方案、您的建议对我们很有价值。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agile2 Agile2、

    您的电路板可能会受到过压保护(OVP)。 如果 VS 引脚上的电压采样超过4.6V、则达到 OVP。 从 TLK_RESET  一直到 tSMPL 的任何时间都可能发生这种情况。 如果发生这种情况、器件会停止开关并降低 IFAULT 的电流消耗、从而将 VDD 电容器缓慢放电至高压开启阈值。 随后、标准启动过程再次启动。

    VS 引脚上的电压样本对可靠运行有一些要求、包括泄漏电感的复位时间和任何后续泄漏电感环的持续时间。 在 TLK_RESET 之后、VS 引脚上的峰峰值电压应至少在退磁时间 tDMAG 结束前200ns 低于大约100mVp-p

    我们的 UCC28910EVM 用户指南包含开关信号应显示的波形:

    绿色波形是 IPK 电压、蓝色波形是漏极电压。 漏极电压和辅助绕组电压应相同、但电压电平不同、因为辅助绕组的变压器耦合电压较低。

    请获取您的辅助绕组的一些波形以查看是否发生这种情况。

    我建议查看 UCC28910EVM、因为它支持您所需的相同规格。

    其他资源:

    UCC28910EVM: http://www.ti.com/tool/ucc28910fbevm-526

    UCC28910EVM 用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sluuai4a/sluuai4a.pdf

    UCC28910数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28910.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。