This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:基于电容器的备用电源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631443/tps63060-capacitor-based-backup-power-supply

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63070

大家好、应用手册 SLVA676介绍了使用大电容器和 TPS63060的备用电源。  这是我需要处理的确切应用、但我必须处理的系统电压为24伏、超出了 TPS63060的最大值。  只有 TPS63060支持双向(输入->输出以及输出->输入)电力传输、才有可能实现应用手册中所述的独特应用、而数据表中未对此进行说明。  由于这种独特的功能似乎未记录在案、我不知道如何找到具有此功能的更高电压器件。  有人可以推荐 TPS63060的替代产品、它可以处理24V 电源轨吗?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、我们有一个具有相同控制拓扑的更高输入电压降压/升压转换器、这种双向操作可以实现:TPS63070、但输入电压范围仅达到16V